This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:UART 引导不可靠

Guru**** 2582805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599958/linux-processor-sdk-am335x-uart-boot-unreliable

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!  

我使用 minicom 通过 Ymodem 将 u-boot.img 发送到 AM335x-evmSK 已有一段时间。 我的操作系统是 Ubuntu 1604 64位。 我将使用 SDK 3.3.0.4。 (我认为 SDK 并不重要)。 如果按热复位按钮(如所示)、通过 xmodem 发送 u-boot-spl.bin 将非常平滑。 但我注意到、几乎3次中的2次、通过 Ymodem 发送文件将失败。 虽然有时它可以工作、但这真的很烦人、因为我计划使用 UART 作为我的定制板的初始编程。

这是因为在 minicom 上缺少必要的配置吗? 是什么导致 Ymodem 如此不稳定?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以尝试 picocom 吗? 过去有一些小问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    谢谢你。 我使用此命令尝试了 picocom

    picocom -b 115200 /dev/ttyUSB1 --send-cmd "sx -vv"

    Ctrl-A、Ctrl-s,然后键入 u-boot-spl.bin 和 u-boot.img。  

    虽然仍需要等待一段时间才能开始加载 u-boot.img、但与 minicom 相比、它更稳定。 我不再遇到故障。