This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:USB3.0测试模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600431/am5728-usb3-0-test-mode

器件型号:AM5728

您好!

我对 AM5728的 USB3.0合规性测试有一个问题。

目前、我的客户正在进行 USB3.0合规性测试。 客户成功通过了 TX 模式测试。

但客户未通过 RX 模式测试。 AM5728似乎未进入 回送模式、测试中断。

根据 USB3.0规范、  

   "运行合规性测试时、应将接收器置于环回模式。"

因此、我可能认为 AM5728的 DWC3默认设置是禁用环回。 如果为 true、则使用哪个寄存器来启用回送、应如何设置其寄存器?

我查看了 TI wiki "Linux Core DWC3用户指南"、E2E 主题。 但我无法找到我的问题的答案。

请告诉我。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi