This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA744:VIP 管线冻结

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600057/dra744-vip-pipeline-freeze

器件型号:DRA744

您好!

面对更高系统负载时的 VIP 视频管道冻结。 确保摄像头信号、驾驶员捕获路径和应用帧处理没有问题。

当系统负载或 L3数据流量较高时、VIP HW 流水线会冻结。 由于温度 DDR BW 瓶颈而怀疑出现溢出错误。

参阅"系统调谐和 BW 控制"白皮书、尝试提高 VIP 的优先级并降低 MPU 流量、但不起作用。

  • 已确保“数据包描述符字3”中的 VIP MFLAG 优先级较高
  • 已确保 DSS GFX 管道和视频管道的 MFLAG 较低。
  • 为了进行测试、增加了 DPS2内核的 MFLAG。
  • 为了控制 MPU 流量已更改- EMIF OCP 寄存器(SYS 阈值和 MPU 阈值参数)  

如何确保在更高的系统负载下提高 VIP 的 L3优先级?

此致

VINoth

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinoth:

    您能否提供以下详细信息:
    -您使用的 SDK 版本是什么?
    -是 TI 的 EVM 还是定制板?

    谢谢、
    Yordan