This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:Vision SDK 上的中断

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599898/tda3-interrupts-on-vision-sdk

器件型号:TDA3

您好!

我需要在 Vision SDK 用例中实现中断(在默认为高电平时检测低电平)。 我将 Starterware GPIO 输入中断示例与雷达用例(VisionSDK 12.2)中的某些中断代码相结合。 根本无法检测到我的中断、因此我不确定雷达用例中的这些函数是否正常工作、或者我缺少什么。

是否有人尝试在 Vision SDK 级别包含中断?

此致、

Jho。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jho、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jho、

    VISION SDK 使用 bsp_osal 库进行中断配置。
    Starterware 使用的中断控制器无法按 Vision SDK 中的原样使用。
    您需要修改应用程序以使用 bsp_osal API。

    此致、
    Rishabh