This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:SPI 无法注册器件

Guru**** 2583425 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600249/linux-am5728-spi-can-not-register-device

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

各位专家:

我在 AM5728 IDK 板上工作、我想使用 SPI 从 COMS 传感器芯片读取数据。

我遇到 SPIDEV 的一个问题、详细信息如下所述:

设备树:

在 am57xx-beagle-x15.dts 中:

spi3_pins_default:spi3_pins_default{
pinctrl-single、pins =<
0x2d8 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)/* SPI2_D1.GPIO5_11 *
0x2dc (PIN_OUTPUT | MUX_MODE3)/* SPI2_d0.GPIO5_12 */
0x2d4 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)/* SPI2_SCLK/GPIO5_10 *
0x2e0 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE3)/* SPI2_cs0.GPIO4_17 *
>;
};

&mcspi3{
状态="正常";
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&spi3_pins_default>;

spidev@0{
兼容="Rohm、dh2228fv";
SPI-max-frequency =<48000000>;
reg =<0x2e0>;
spi-cpha;
};
}; 

配置:

#
# SPI 协议主器
#
CONFIG_SPI_SPIDEV=m
# CONFIG_SPI_TLE62X0未设置
# CONFIG_SPMI 未设置
# CONFIG_HSI 未设置 

在电路板调试期间:

root@am57xx-EVM:~








@~/temp# insmod spedev.ko [ 36.472632] nemo spidev_init [ 36.475582] nemo _spi_register_driver [ 36.479430] nemo sdrv-> probe ok ['finish 482589] nemo driver_register:driver name:driver name:36.4964] nemo vr [36.4964] nemo drivers/esn vr [36.4964] nemo vr [36.4964] nemo driver] nemo vr [36.4964] nemo driver] nemo vr [36.4964] nemo driver] nemo vr:vr [36.4964] nemo vr [36.4964] nem /sys/bus/spi
驱动器 drivers_autosprobe drivers_probe uevent
root@am57xx-EVM:~/temp# ls /sys/bus/spi/devices root
@am57xx-EVM:~/temp# ls /sys/bus/spi/drivers








/home/root/temp/spidev.ko
/opt/ltp/testcases/bin/ddt/spidev_test
/opt/ltp/testcases/bin/ddt/common/get_spidev_node.sh
/opt/ltp/runtest/ddt/spi_spidev_tests
/usr/include/linux/spi/spidev.h spiks8851 m25p80 spidev tps6524x root@am57xx-EVM:~/temp# cd / root@am57xx-EVM://查找/-name * spidev*/sys/bus/spi/drivers/spidev /sys/class/spidev /sys/firmware/devicetree/base/ocp/spi@480b8000@/sys/module/spidev /sys/module/spidev/drivers/spi

它无法生成 spidev 设备。 在代码调试期间、似乎已 注册 spidev 设备驱动程序、但 spidev 设备似乎未连接。

您能在这里提供一些建议吗?

非常感谢!

Nemo