This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X 与 uSD 卡上 EVM 附带的预构建映像不同

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600144/linux-am5728-processor-sdk-linux-am57x-is-different-with-the-pre-built-images-shipped-with-evm-on-usd-card

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

尊敬的团队:

与文件系统 tar 包(安装 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X 时的 Arago*.tar.xz 和 tisdk*.tar.xz)相比、随 EVM TMDSEVM572X 一起提供的闪存到 uSD 卡中的映像存在差异。我发现、差异是

1) 1)引导动画显示通过 uSD 卡上预构建/闪存的映像进行引导、如果使用 SDK 安装随附的文件系统 tar 文件、则不会发生这种情况

2) 2) dd 命令被更详细地删除

3) 3)将文件复制到/dev/null 对 uSD 卡上预编译/刷写的映像工作正常、当使用 SDK 安装随附的文件系统 tar 文件完成文件时、同样会出现错误"器件上没有剩余空间"

我不明白 TI 产生的所有这些复杂性(使用 OMAP2/3/5非常顺利)的原因、请帮助回答我的上述问题。

=>我想复制与 uSD 卡上预编译/刷写的映像相同的功能、方法是从通过 SDK 提供的源代码构建所有映像(引导加载程序、内核和文件系统)。

我希望构建自定义文件系统、而不是使用预构建的文件系统 tar 文件、请提供您的输入以开始。