请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具/软件:Starterware
您好!
我想将8个 BCH 与 AM335x 配合使用。
我的当前源代码使用4个 BCH。
我需要从 MLO 或 u-boot 启动,然后 更改为 Starterware 。
我看到 Starterware 驱动程序支持8位 BCH。
我想问的是,这只是将引导加载程序(MLO 或 u-boot)配置为8 BCH 的问题,还是布局问题(或其他需要注意的问题)?
谢谢、
已运行