This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/DRA744:要使用哪个 SYS/BIOS IPC?

Guru**** 2583395 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600103/rtos-dra744-which-sys-bios-ipc-to-use

器件型号:DRA744
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

在 DRA7XX SoC 中、Android 在 MPU 中运行、视频应用在 DSP2中运行。 我们需要每500ms 从 DSP2向 Android 服务发送一次心跳信号。

以下哪项是我们用例的最佳 IPC 消息? Android MPU 中是否支持 IPC Notify? 我们已经在使用 MessageQ 将消息从 Android 发送到 DSP2。

此致

VINoth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinoth:

    在 HLOS 和 SYSBIOS 之间不支持 Notify、它仅适用于 SYBIOS 至 SYSBIOS。

    您可以使用 MessageQ 在 HLOS 和 DSP 之间进行通信。
    Harman 的以太网 AVB 团队已经将此用于 M4和 A15之间的心跳机制。

    下面的 wiki 提到、HLOS 和 SYS/BIOS 之间不提供 Notify。
    processors.wiki.ti.com/.../IPC_3.x_Migration_Guide

    此致、
    Vishal