This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:TMS320C6746

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599914/tms320c6746-tms320c6746

器件型号:TMS320C6746

大家好、我使用 的 TMS320C6746可满足我99%的当前需求。  我唯一的问题是 SPI。   SPI 允许编程长度为2至16位的串行位流。  是否有一个可编程长度为24位的选项?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    如 TMS320C6746 DSP 技术参考手册第26.1.1节所述、外设用途 SPI 仅允许编程长度为2至16位的串行位流。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 GPIO 在软件中实现 SPI、则可以使用长度大于16位的串行位流。 另一种实现方法是为 SPI 接口编写包装器代码、在这里、您将24位数据传递给包装器、然后包装器将数据以8位流的形式发送出去、 在前8位传输期间将 CS 拉为低电平、并将其保持为低电平、 直到传输了三个8位数据、然后在24位传输完毕后上拉 CS、这样外部器件就像24位流一样 CS 变为低电平的时间。

    此致、
    Rahul