This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:u-boot 中的 NETCP 初始化过程

Guru**** 2535550 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600008/66ak2e05-netcp-initialization-procedure-in-u-boot

器件型号:66AK2E05

我 正在尝试在 66AK2E05上初始化 NETCP 、以便   在定制电路板的端口0上进行1 GB 配置。   我 需要按照 与 K2E-EVM 上 u-boot 中的方式对其进行配置。  但是、  从  u-boot 代码中提取所需的初始化过程和定序非常困难且容易出错。  如果有人 熟悉在 K2E-EVM 上初始化以太网的 u-boot 过程、请提供  更易于遵循的 NETCP 配置的清晰说明吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、

    此主题与以下主题非常相似:
    e2e.ti.com/.../2206187
    让我们将这两个线程结合起来、并在此处移动更多注释。 从而关闭这个。

    BR
    Tsvetolin Shulev