This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux的 μ C/μ 处理器 SDK-C667X:dsptop

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599801/linux--sdk-c667x-dsptop-being-given

器件型号:PROCESSOR-SDK-C667X

工具/软件:Linux

 我位于 processors.wiki.ti.com/.../Processor_Linux_SDK_Graphics_and_Display 站点14.3.4.3使用 dsptop -r 1 -f fifo -o / tmp / fifsoc -d 1 -n 100测量 DSP 负载&错误,错误消息为 dsptop 内部错误:致命:无效格式参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5004730:

    有关 C667x 相关问题、请在我们的 Keystone 多核 e2e 论坛中提问/发帖:

    e2e.ti.com/.../639

    此致、
    帕维尔