This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:单个事务中的 McSPI 多个字

Guru**** 2578905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600017/linux-processor-sdk-am57x-mcspi-multiple-words-in-a-single-transaction

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

您好!

我能够在我的驱动程序中访问 SPI 总线并发送单字事务、而不会出现任何问题。  我要与之通信的器件是一个 DSP、它要求连续接收位而不会中断。  我将 SPI 器件设置为32位模式、它使用 SPI_WRITE 命令一次传输一个字。  是否可以在单个事务中传输多个字或手动控制事务的 CS 线路?

谢谢、
乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    检查 am572x TRM 第24.4.4.3节中描述的多字传输说明(MCSPI_MODULCTRL[1] PIN34设置为0x1)、是否与您的要求相符。

    BR
    Tsvetolin Shulev