This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDXIDK5718:XDC 工具 v3.32.1.22有问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599847/rtos-tmdxidk5718-problem-with-xdc-tools-v3-32-1-22

器件型号:TMDXIDK5718
Thread 中讨论的其他器件:AM5718SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我为 IDK5718上的 Sitara AM5718处理器创建了一个具有 DSP/BIOS 支持的新 DSP C66项目。
XDCTools 版本为 V3.32.1.22
当我打开 DSP/BIOS 配置文件时、"可用产品"面板中不显示 DSP/BIOS 设置。
尽管我在项目设置中包含了 IPC、UIA 和 XDCTools 设置、但这些设置也缺失。

当我将 XDCTools 切换至之前版本 V3.32.0.06时、DSP/BIOS、IPC、UIA 和 XDCTools 设置将显示在它们应该的位置、请参阅屏幕截图。

使用 XDCTools V3.32.1.22时会出现什么问题?

此致
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是缺失的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试3.32.00.06版本并尝试它: software-dl.ti.com/.../index.html

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、你读过我的线程吗?
    如前所述、我已经尝试过 V3.32.0.06、然后它可以正常工作。
    问题是 V3.32.1.22的问题可能是什么?
    由于 V3.32.0.06中的一些其他错误,如果可能,我想使用较新的版本。

    Markus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!

    在打开.cfg 一次后、您是否还尝试切换回原始 XDC 版本?
    这对我来说是可行的、但它用于 AM335x 配置。 不确定这是否起作用。

    我本周早些时候遇到了同样的问题...

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您似乎使用 XDC 3.2.1.22创建了自己的 CCS 项目、SysBIOS 的版本是什么? 我们拥有适用于 AM57x 的 Processor SDK RTOS、最新版本为3.3版。 在此版本中、在 A15/C66x/M4的 CCS 项目中、我们使用了:
    XDC_VERSION=3.32.01.22
    BIOS_version=6.46.04.53
    在.cfg、IPC、UIA 中... 使用了 ETC。 没有问题。

    请首先尝试使用上述 SYSBIOS 版本、以查看您自己的 C66x 项目是否有所不同。 如果仍然无法正常工作、您可以参阅在 Processor SDK RTOS 3.3版本中创建的任何 C66x 项目。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    打开.cfg 文件后更改 XDCTools 版本确实可以正常工作。
    但我不确定这是否会产生副作用? (已打开的.cfg 编辑器随后使用哪个版本?)

    此致、
    Markus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我假设您在这里回答 Markus。 我的项目是在库存 AM335x RTOS SDK 3.3.0.4上创建的。 我使用批处理脚本创建默认 GPIO 示例项目、但无法打开.cfg。 我的客户也是如此。 因此存在一些问题、但可能与 CCS 的确切版本有关。 我的系统在某个时候更新到7.1。 工具可能在7.0和7.1之间发生了变化?

    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、

    我不会指望会产生副作用。 您始终可以再次重新打开项目、并查看创建的.cfg 文件中是否存在任何差异。 最后、工具本身对构建无关紧要。 只有生成的.cfg 驱动您的编译。 XGCONF 只是一个用于编写.cfg 的图形界面。 如果您知道自己做什么、您始终可以手动编辑。
    无论如何、我建议在修改基本库版本后始终执行干净编译和适当的测试。 否则你可能会得到糟糕的惊喜...

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric

    当我创建项目时、我很喜欢使用您用于 SDK V3.3的版本
    我还安装了 SDK V3.3并使用了 XDC V3.2.1.22和 BIOS V6.46.4.53。

    我从 TI Resource Explorer 打开一个项目、例如:
    AM571x Cortex A5/AM5718/C66XX/TI 目标示例/通用示例/时钟示例

    建议将 XDCTool 版本设置为 V3.50.01.12 (默认设置)。
    在这个设置中、我可以打开具有所有模块的.cfg 编辑器(显示了 DSP/BIOS 和 XDC 工具、到目前为止都很好)。
    但是、当我尝试编译此代码时、我会遇到如下错误:

    声明与"XDC_PTR ti_SysBIOS_BIOS_rtsGateProxy_Proxy_Delegate__S (void)"不兼容(在"C:/ti/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/package/BIOS_RtsGateProxy.h "的第244行声明)

    gmake:***没有规则使目标'build-61433191919'成为'configPkg/compiler.op'所需的目标。

    当我切换到 XDCTools V3.32.xx.xx 时、我没有这个问题;但最初的问题当然...

    此致、
    Markus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    我始终使用文本编辑器打开.cfg 文件:右键单击--- >打开,使用--- >文本编辑器。 Processor SDK 3.3已使用 CCS 7.0进行测试、不确定 CCS7.1和 XGCONF 是否存在任何问题。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!

    Processor SDK 3.3使用上述 XDC 3.32.1.22版本、在打开.cfg 文件时应该可以正常工作。 对于 AM571x Cortex A5/AM5718/C66XX/CTI 目标示例/通用示例/时钟示例、它来自 CCS 本身、为什么 XDC 3.32起作用、但 XDC 3.50不起作用、这需要我的 CCS 团队同事澄清。

    但是、您可以从 Processor SDK 中尝试所有这些驱动程序示例:processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide

    此致、Eric