This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:SYS/BIOS:缺少 TDA2xx 平台

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599794/rtos-sys-bios-tda2xx-platform-missing

主题中讨论的其他器件:TDA2

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我已经尝试过 SYS/BIOS 的多个版本、在提供的版本中找不到 TDA2xx 平台。 但是、在该图中可以看到一个 TDA3xx:


是否有任何版本的 SYS/BIOS 可以找到 TDA2xx、如果没有、我可以在哪里获取它、或者我可以使用等效的平台?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    不是 SYS/BIOS 专家、但您可以尝试使用的等效平台是 AM572x。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    感谢您的建议、我会尝试一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、

    目前 CCS 版本中不包含 TDA2和 TDA3的 SYS/BIOS 平台信息。 对于 TDA2或 TDA3开发、您可以从 Vision SDK 开始(在 NDA 下)。 在这种情况下、请联系您当地的 TI 代表。