This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5517:C5517从 hwafft 输出中获得全部零结果

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599773/ccs-tms320c5517-c5517-got-all-zero-results-from-hwafft-output

器件型号:TMS320C5517

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位:

我将 TMS320C5517 DSP 用于一个项目。 我在使用此芯片时遇到了很大问题。 我迫切需要一些帮助。

问题是、我始终从 c5517上的 hwafft 获得所有零结果。

附件是一个测试项目,它使用48K fs 下1k 正弦波的样本数据作为1024点 FFT 的输入,然后打印 hwafft_1024pts ()的输出结果。

测试项目在 myezDsp5515 usbstk 上运行良好。 但是  、我在 c5517板上获得了所有零 FFT 输出。

我确信我使用的是 CMD 文件中的正确 hwafft 例程地址。

有人可以 在这里帮助我吗?

e2e.ti.com/.../HLNVPREG1.0.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan