This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM5515:3204 DOUT 不能#39;t 有输出

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599795/tmdxevm5515-3204-dout-doesn-t-have-output

器件型号:TMDXEVM5515

您好!

我正在运行 MDK 示波器示例代码。 我的配置是 MIC->(INL2)3204 (DOUT)->5515 FIR processing->(DIN)3204 (HPL)->HP. 有时我发现 HP 发出的声音缺失。 我对其进行调试、发现 DOUT 为3204、没有信号。 复位后、电路板的电源有时可以恢复。 我不知道为什么复位会影响3204的 DOUT。  另一个注意事项是、在我删除  FIR_MA 函数中的 UARTSTART_Transfer 后、问题似乎可以解决。 有人能不能给我一个关于这个问题的提示。 我们的产品需要 UART 才能将数据发送到 PC。 这是必要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan