This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM5515:DMA 在复位电源之前不工作

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599722/tmdxevm5515-dma-not-working-until-reset-power

器件型号:TMDXEVM5515

您好!

我正在运行 MDK 示例代码。 来自 MIC 的音频使用 DMA 传输到 HP 输出。 有一个 DMA 回调函数、在数据就绪时将调用该函数。 我正在使用 CCS4进行调试运行。 首先、我运行良好、然后我停止在 CCS4中运行调试。 然后再次按下 DEBUG RUN、而不会关闭电源并为电路板通电。 在第二次运行中不会调用 DMA 回调。 如果我在运行之前复位电路板、它工作正常。 我的问题是、是否需要在板级重置 DMA 引擎才能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杨晓您好、

    我已将此内容转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev