请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 工具/软件:TI-RTOS
大家好、
美好的一天!!!
在为 K2H/C6678 DSP 构建 MCSDK Video 2.2.0.46时,
我遇到编译错误。
cp -f /home/swadhin/work/videocard/MCSDK_VIDEO/ti-cgt-c6000_8.1.3/lib/rts6600_elf.lib ./rts6600_elf.lib /home/swadhin/work/videocard/MCSDK_VIDEO/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x --abi=eabi -z -w --match_first_section_spec=on -i=/home/swadhin/work/videocard/MCSDK_VIDEO/ti-cgt-c6000_8.1.3/lib ggvf0.cmd ./../mkrel/c64x/bioscfg/linker.cmd -o sv04.out -m sv04.map rts6600_elf.lib "ggvf0.cmd"、第355行:警告:没有匹配的段 "ggvf0.cmd"、第372行:警告:没有匹配的段 "ggvf0.cmd"、第373行:警告:没有匹配的段 "ggvf0.cmd"、第374行:没有匹 配的段"ggvf0.cmd"、第375行:警告:没有匹配 的段376.cmd"、第376.line" 没有匹配的部分 "ggvf0.cmd"、第407行:警告:没有匹配的部分 "ggvf0.cmd"、第420行:警告:没有匹配的部分 "ggvf0.cmd"、第452行:警告:没有匹配部分 "ggvf0.cmd"、第453行:警告:没有匹 配部分"ggvf0.cmd"、第456.cmd"、第456.line"行 :没有匹配部分: 没有匹配的部分 "ggvf0.cmd"、第457行:警告:没有匹配的部分 "ggvf0.cmd"、第458行:警告:没有匹配部分 "ggvf0.cmd"、第460行:警告:没有匹配部分 "ggvf0.cmd"、第462行:没有匹 配部分"ggvf0.cmd"、第463行 :没有匹配部分:第466.cmd"、第466.命令行:没有匹配部分: 没有匹配的部分 "ggvf0.cmd"、第473行:警告:没有匹配的部分 "ggvf0.cmd"、第474行:警告:没有匹配部分 "ggvf0.cmd"、第480行:警告:没有匹配部分 "ggvf0.cmd"、第481行:警告:没有匹 配部分"ggvf0.cmd"、第482行:警告:没有匹配部分: 输出段".nonsharedfar_DDR"是指加载符号 "siVctRunTask"、因此无法压缩;未 定义压缩"rle"会被忽略 第一个参考 符号 文件中 ------ -------- dsiNwGlobInitConsts dsp2hostMailBox host2dspMailBox 主程序 rts6600_elf.lib siuVctDiagAppMem siuVctRunTask /../mkrel/c64x/bioscfg/package/cfg/bios6_pe66.oe66 siuVigdkDiagAppMem ./../hw/c64x/make/hw.lib siuVigdkDiagAppMemIbl。/../hw/c64x/make/hw.lib SiO_IBL_IBL /../hw/c64x/make/hw.lib 错误:未解析的符号仍 存在错误:链接期间遇到错误;"sv04.out"未生成 >>编译失败 makegg:416:目标的 v04.out"的配方失败 make[2]:***[sv04.out]错误1 make[2]:离开目录'/home/swadhin/work/videocard/MCSDK_VIDEO/mcsdk_video_2_2_0_46/dsp/mkrel/c64x makestgef:347:目标的配方失败 make[1]:***[sv04.out]: /home/swadhin/work/videocard/MCSDK_VIDEO/mcsdk_video_2_2_0_46/dsp/mkrel/c64x 离开目录'smake2]:220:220:makefile 目录 目标的方案 v04'失败 制作:***[sv04]错误2.
等待您的宝贵回放。
BR、
Swadhin