主题中讨论的其他器件: FFTLIB
您好!
我使用 e2e.ti.com/.../303599上的 VLFFT 演示 来计算1024K FFT。 它在评估板 TMDSEVM6678LE 上运行。
我使用 SDK CCS 6.2.0。
下面列出了我正在使用折页产品来编译 VLFFT 项目:
XDCTools 3.23.4.60
EDMA3 LLD 2.11.5
IPC 1.24.2.27.
MCSDK 2.1.2.6
SYS/BIOS 6.33.4.39
我无法实现与"用于 TMS320C6678处理器的超大 FFT "文档中执行的相同特性。 FFT 1024K 的下一个结果是:
8内核:32.484165ms 与文档中的6.403ms;
4内核:35.519242ms 与文档中的9.605ms;
2内核:58.152080ms 与文档中的19.328ms;
1内核:115.402698ms、文档中为38.557ms。
计算结果也是不匹配的参考结果。 日志是:
最大错误索引:0
Real、8.515877、Real_ref:36592189439.9998
Imag、8.515877、imag_ref:36592189439.9998
失败!!!
为什么会发生这种情况?e2e.ti.com/.../vlfft.zipe2e.ti.com/.../VLFFT_5F00_log.txt