请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 您好!
在 AM3358上的 SPI 软件实施中、使用 SPI0作为主控制器、我们使用4个通道中的每个通道、每个芯片选择1个。
如果我们有额外的从器件、则可以在2个或更多从器件之间共享一个通道、前提是我们选择单独的芯片、受控
在 GPIO 模式下、对于每个从器件? 如果使用 FIFO、是否仍然可以共享通道?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel、您好!
通常、可以将 GPIO 用作 SPI CS。 此 e2e 线程具有一些其他详细信息: e2e.ti.com/.../425326
我仍在研究您的 FIFO 问题。 但是、如果您尚未在 TRM 中看到、请注意"当多个通道设置了 FIFO 使能位字段(FFER 或 FFEW)时、FIFO 将不会在任何通道上使用。 软件必须确保只有一个启用的通道配置为使用 FIFO 缓冲器"(AM335x TRM 中的第24.3.2.1节)。
此致、
Melissa