你(们)好
我使用带有 C6678的定制板和88e1111作为桥接模式(SGMII 至 RGMII)。
我想向您询问以太网和 MAC_STATUS_register。
我正在尝试使用以太网连接到电路板。
通常可以使用 tftp 等进行通信、
但有时甚至 ping 响应也不会返回。
其概率为每10到20次加电/断电周期一次
我检查了以太网相关寄存器。
我发现 MAC_STATUS_REGISTER 已更改。
(SGMII、MDIO、SERDES 寄存器不变)
通常情况下、该值为0x8000008、其中我确认了 ping 的响应。
当无法与 ping 通信时、它将更改为0x00000008。
但是、我不访问代码上的 MAC 相关寄存器。
您能告诉我发生这种情况的原因是什么以及我如何解决这种情况吗?
谢谢你。
此致