This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:DM385 + TVP5158

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158, TVP5147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634740/linux-dm385-tvp5158

主题中讨论的其他器件:TVP5158DM385TVP5147

工具/软件:Linux

您好、Sirs、

在具有 TVP5158平台的 DM385上、它是否支持4通道 D1? 我们可以将其更改为2通道 D1吗?我们如何更改它?  

此致、

拜伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的拜伦:

    TVP5158在108MHz 时支持高达4通道 D1多路复用8位输出、其中包括2通道 D1。
    有关更多详细信息、请参阅 TVP5158数据手册第3.8.3节"线路交错模式支持"、网址为:
    www.ti.com/.../tvp5158.pdf

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    如果我们想修改4通道/2通道输出的代码、您有建议可以修改它。 驱动程序?内核?..

     此致、

    拜伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    您对它有任何更新吗?

    此致、

    拜伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拜伦

    您可以使用作为 TVP5147 (不是 TVP5158)的2个通道配置的参考./arch/arm/mach-davinci/board-dm646x-evm.c 文件、但看起来非常相似。

    BR
    Tsvetolin Shulev