This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:连接未使用的 MDIO 和 DDR 基准引脚

Guru**** 2594600 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631179/66ak2h14-connecting-unused-mdio-and-ddr-reference-pins

器件型号:66AK2H14

您好!

请澄清以下与器件型号为66AK2H14的 KeyStone II 处理器相关的要点:  

1)如何终止未使用的管理接口引脚(MDC 和 MDIO)?

2) 2)如果未 使用 DDR3B 接口,是否应将基准电压连接到 DDR3BVREFSSTL?

3) 3)如果未使用 DDR3B、能否保持 DDR3BRZQ0、 DDR3BRZQ1和 DDR3BRZQ2未连接?

 

谢谢、此致、

Madhu

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    我已将您的查询转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

     MDC 为输出、MDIO 为带有内部上拉电阻的 IO。  如果不使用这些引脚、则可以将其保持未连接状态。

    2. 如果未使用 DDR3B、则与其关联的 VREFSSTL 引脚可保持悬空。

    如果  未使用 DDR3B、则与其关联的 RZQ 引脚可保持悬空。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回答。

    KeyStone II 器件的硬件设计文档中提到:  

    无论是否使用 DDR3接口、VREFSSTL 引脚都必须连接到 VREF (0.75V)电源。

    这是否意味着与 DDR3B 相对应的 VREFSSTL 必须连接到0.75V、即使 DDR3B 未使用也是如此?

    谢谢、此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    请按照硬件设计指南中的指导进行操作、提供的电压为 DDR3 IO 电源的一半。

    Tom