This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-OMAPL137:PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137当前版本

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632020/rtos-processor-sdk-omapl137-processor-sdk-rtos-omapl137-current-version

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL137
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:TI-RTOS

您好!

在页面  上、找到适用于 OMAPL137处理器的处理器 SDK TI-RTOS 支持 www.ti.com/.../processor-sdk-omapl137
表示当前版本-从2017年9月27日起为 v04.01。
但是、"Get Software"链接会重定向至 PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 04_00_00_04构建日期:06262017

是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我的情况是一样的。 这似乎是一些暂时的偏差、很快就会修复。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OMAP-L138也是如此
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、固定的。