This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6674:C66x CorePac MPFSR FID 的含义

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634508/tms320c6674-c66x-corepac-mpfsr-fid-meaning

器件型号:TMS320C6674
主题中讨论的其他器件:AM5716

是否有任何表格列出了存储器保护状态寄存器 FID 字段中不同 FID 值的含义? 我在 CorePac 用户指南中找不到任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否检查以下帖子:
    e2e.ti.com/.../1813037

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan。
    在这篇文章中、我看到使用 FID 找到的故障启动器的参考、但没有实际的过程文档。 同样、查看该帖子(2-20)中引用的表、我只看到 FID 字段的定义、而不是包含的数字与请求者 ID 的关系的任何映射。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供任何其他信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是指当本地位为0时、如何确定哪个请求者的 FID? 我需要咨询专家。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我要找的内容、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否听说过有关此方面的任何其他信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FID 链接到违规主设备的主设备 ID。 器件数据表中提供了主器件 ID 分配。 如果您找不到数据表、可以向您发送确切的位置。
    Jian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为边信息、虽然 AID 用于对 MPU 页面的页面属性进行编程、但 FID 会报告发起违规事务的实际系统主控器。 另请注意、AID 是从 SOC 的 PrivID 映射的。
    Jian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能让我看到数据表中完美的表格或章节编号、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 C6674数据表中看不到"主 ID"的引用。 请说明部分和小节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    请参阅第186页的表7-51

    www.ti.com/.../tms320c6674.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不知怎么说、我之前的帖子没有显示出来。
    第186页的表7-51、网址为 www.ti.com/.../tms320c6674.pdf
    此致
    Jian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、我的错误是、我查看的是 AM571x 数据表、而不是 C6674。 巧合的是、我还想知道 AM5716的 FID 主器件 ID 值。 您是否也能向我指出这些内容? 如果愿意、我可以单独发布一个帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM5716器件使用不同的 DSP 子系统配置、其中 DSP 子系统包括 MMU、L3互连也不同于 C6674。 请给我一天时间来了解如何将系统主器件识别到 DSP。 如果答案不重要、将要求您在 AM57x 组中创建新帖子。
    Jian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith、请创建一个新的 e2e TT 并通知我分配给我。 我们可能需要跟踪文档改进方面的任何差距。
    谢谢
    Jian