This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:Linux/TMS320DM368

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632369/linux-tms320dm368-linux-tms320dm368

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Linux

大家好、

我正在使用 DM368定制板、该定制板可获取10位并行原始数据、并将其提供给 VPFE、以便使用 gstreamer 将其记录到 avi 文件中。 我正在使用 RidgeRun SDK、视频抓取处于连续模式、这是相同的。 但是、由于我要捕获的数据是单色的、因此我需要进行一些修改、并需要同样的帮助。

1.如何完全禁用 IPIPIPE (电阻器和图像处理)和 IPIPEIF,因为我认为这是在我的最终记录中添加颜色信息。 这也可以在内核配置中实现吗?

2.要禁用 IPIPE,是否也有与 VPFE_CAPTURE.c 和 DM365_CCDC.c 相关的依赖项?

在这方面、请大家帮忙、因为我一直在努力提高视频质量。

此致、

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 VPFE 的 DM36x 寄存器手册。 这将有助于了解您的用例所需的配置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果再次爱上、请关闭此项