This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:DRM 支持

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634988/linux-am3354-drm-support

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

您好!

在 AM335x Linux 3.12中、这是否支持此功能上的 DRM 功能。 如果支持 plz、则共享修改和修补程序。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM335x 处理器 SDK 支持 DRM: www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM335X 请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_LCD_Controller_User_Guide

    至于内核 v3.12、这是一个中间版本、现已停产、不再由 TI 维护或支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    谢谢、首先我将尝试3.12、然后我将转到最新版本。

    您能不能为我提供有关白天文件和模块中 LCD 配置的 DRM、而我只需在内核中启用 DRM 即可。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此信息在我在上面发布的 wiki 链接中提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    我尝试过、但它不起作用。 在 Linux 3、.4中进行了测试、它可以正常工作。 但也有一些依赖性、这就是为什么我无法在3.14中全部取得成功的原因。
    指导我如何在 Linux 3.12中启用 DRM 支持。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    v3.12不支持 tilcdc DRM 驱动程序、该版本的驱动程序也不再受支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、您的意思是 Linux 3.12没有 DRM 支持。

    但对于下一版本、SDK8 Linux 3.14必须具有 DRM 支持??

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在上一条评论中有拼写错误。 我的意思是 v3.12具有 DRM 支持、但 TI 不再支持该版本。  与最新的内核版本相比、v3.12和 v3.14等早期版本在 tilcdc DRM 解决方案中可能并不成熟。

    您可以在此处查看 TI 内核 git 树、并浏览到 drivers/GPU/DRM/tilcdc 文件夹以查看特定版本是否支持 DRM、并比较内核版本之间的更改。