This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:128MB QSPI 闪存访问

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633687/am4376-128mb-qspi-flash-memory-access

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件:AM4378

您好!

我们的客户正在使用具有128MB 内存的 QSPI NOR 闪存。
QSPI 闪存通过存储器映射端口进行访问。 在这种情况下、可以访问从0x30000000到0x33FFFFFF 的64MB、
但无法访问上面的64MB。
请告诉我如何访问。

以下哪项是可能的?
①是否可以将其置位、以便 QSPI 闪存存储器的0x04000000至0x07FFFFFF 存储器区域映射到 AM4378的0x30000000至0x33FFFFFF 存储器区域?
②是否可以通过配置端口访问它?

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    是否有任何更新信息?

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已上报请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    是否有任何更新信息?

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shigehiro、

    很抱歉耽误你的时间。 存储器映射端口无法配置为指向 QSPI 闪存中的另一个存储器区域。

    此致、
    Melissa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melissa、

    感谢你的答复。
    如果了解64MB 或更多的 QSPI 闪存访问必须使用 QSPI 的配置端口、是否正确?

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shigehiro、

    是的、配置端口可用于较低的读取数据吞吐量、以访问较高的64 MB 地址范围。

    此致、
    Melissa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melissa、

    感谢您的快速回复。
    我知道需要使用配置端口访问高64 MB 地址范围。

    是否有关于 u-boot 或 ti-processor-sdk-linux 的 Linux QSPI 驱动程序是否支持使用配置端口进行访问的信息?

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shigehiro、

    我正在与同事一起查看 u-boot 或驱动程序支持。 下周初应该有答案。

    此致、
    Melissa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间、我正在研究这个问题、很快就会有答案。

    Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是哪个版本的 u-boot? 在较旧的 u-boot 中,只需将 slave->memory_map 设置为 NULL 即可。 在较新的 u-boot 中、删除存储器映射区域的器件树条目。

    Steve K.