This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6748:PSP 驱动程序支持 eMMC

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635947/rtos-tms320c6748-emmc-support-with-psp-drivers

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:TI-RTOS

我们现有的产品使用 PSP 驱动程序3.0.1.00来运行具有 FATFS 的 SDCard。 我们正在考虑切换到 eMMC 芯片、我们想知道驱动程序是否支持 eMMC 芯片、如果支持、我们必须对任何驱动程序 API 调用/系统变量进行哪些修改才能支持该芯片。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显然不是。 您缺少响应表明您没有支持、因此我们通过了此硬件设计。

    感谢您及时回复我的查询。 作为客户、我感到非常感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我们目前仅支持适用于这些器件的 Processor SDK 软件。 我们知道这是一款成熟的器件、并且有适用于这些器件的长期软件传统、但我们的支持仅限于我们当前正在积极维护和开发的软件。 您正在使用的 PSP 软件是传统软件、它"按原样"提供给现有用户和可能希望使用它作为参考的新开发人员。

    我们联系了一些开发人员、他们可能知道该软件包、但没有听到他们的反馈。 鉴于资源有限、对旧版软件的支持极具挑战性。 很抱歉耽误你的回答。

    此致、
    Rahul