主题中讨论的其他器件: TPD12S016
工具/软件:Linux
大家好、
我们拥有基于 am5708的定制板、并使用专用 HDMI 线路将 HDMI 与之连接。 我们还在 lcd3接口上具有 LCD 连接。 我们有两个 GPIO (即 ls_OE 和 CT_CPD 行为6_8和6_9)、我们通过 DTS 来控制它。 在这种情况下、当我们获得1024x768分辨率时、我们在内核日志中打印了 i2c 主器件错误。 我们还尝试了与 am571x idk 相同的外部 GPIO 上拉、但在本例中、我们得到了所有分辨率、这次我们没有得到 i2c 主器件错误。 但在这种配置下、我们无法在显示屏上获得1920x1080分辨率的图像、而是在显示屏上没有信号。
如需更多信息、请告知我。
谢谢、
Vivek