工具/软件:Linux
您好!
我正在尝试设置一个驱动程序以使用 eqep0、我注意到 CM_PER_EPWMSS0_CLKCTRL 未启用。 我针对这些模块进行了以下器件树设置。 除了这些更改外、am33xx.dtsi 与 SDK 匹配。 我认为 ti、hwmids ="epwmss0"应该启用该门、但看起来不是。 我是否缺少一些设置? 我已经验证了"my-eQEP"驱动程序正在启动、我在日志中没有看到任何有关 hwmods 未启动 epwms0的投诉。
am33xx.dtsi
OCP{
epwms0:epwmss@48300000{
兼容="ti、am33xx-pwms";
REG =<0x48300000 0x10>;
ti、hwmonds ="epwmss0";
#address-cells =<1>;
大小单元格=<1>;
STATUS ="禁用";
范围=<0x48300100 0x48300100 0x80 //* ECAP *
0x48300180 0x48300180 0x80 // eQEP *
0x48300200 0x48300200 0x80>;/* EHRPWM */
ecap0:ECAP@48300100{
兼容="ti、am3352-ecap"、
"TI、am33xx-ECAP";
#PWM-Cells =<3>;
REG =<0x48300100 0x80>;
时钟=<&l4ls_gclk>;
时钟名称="Fck";
中断=<31>;
中断名称="ecap0";
STATUS ="禁用";
};
ehrpwm0:PWM@48300200{
兼容="ti、am3352-ehrpwm"、
"TI、am33xx-ehrpwm";
#PWM-Cells =<3>;
REG =<0x48300200 0x80>;
时钟=<&ehrpwm0_TBCLK>、<&l4ls_gclk>;
时钟名称="TBCLK"、"fck";
STATUS ="禁用";
};
eqep0:eQEP@0x48300180{
兼容="my-eQEP";
REG =<0x48300180 0x80>;
时钟=<&eqep0_TBCLK>、<&l4ls_gclk>;
时钟名称="TBCLK"、"fck";
interrupt-parent =<&INTc>;
中断=<79>;
STATUS ="禁用";
};
};
AM335x-min.dts
eqep0{(&E)
状态="正常";
pinctrl-names ="default"、"sleep";
pinctrl-0 =<&eqep0_default>;
pinctrl-1 =<&eqep0_sleep>;
};
epwms0{(&E)
状态="正常";
};
ehrpwm0{(&E)
状态="正常";
};
am33xx_pinmux{(am33xx_pinmux)}
eqep0_default:eqep0_default{
pinctrl-single、pins =<
/*正交编码器0 */
0x1a0 (PIN_INPUT | MUX_MODE1)/*(B12) McASP0_aclkr.eQEP0A_IN *
0x1a4 (PIN_INPUT | MUX_MODE1)/*(C13) McASP0_fsr.eQEP0B_IN *
0x1a8 (PIN_INPUT | MUX_MODE1)/*(D13) McASP0_axr1.eQEP0_INDEX */
0x1ac (PIN_INPUT | MUX_MODE1)//(A14) McASP0_ahclkx.eQEP0_STROBE */
>;
};
eqep0_sleep:eqep0_sleep{
pinctrl-single、pins =<
/*正交编码器0 */
0x1a0 (PIN_INPUT | MUX_MODE7)/*(B12) McASP0_aclkr.eQEP0A_IN *
0x1a4 (PIN_INPUT | MUX_MODE7)/*(C13) McASP0_fsr.eQEP0B_IN *
0x1a8 (PIN_INPUT | MUX_MODE7)/*(D13) McASP0_axr1.eQEP0_INDEX */
0x1ac (PIN_INPUT | MUX_MODE7)//(A14) McASP0_ahclkx.eQEP0_STROBE */
>;
};
};
am33xx-clocks.dtsi
&SCM_Clocks{
eqep0_TBCLK:eqep0_TBCLK@44e10664{
#clock-cells =<0>;
兼容="ti、栅极时钟";
时钟=<&l4ls_gclk>;
TI、bit-shift =<0>;
reg =<0x0664>;
};
eqep1_TBCLK:eqep1_TBCLK@0d8{
#clock-cells =<0>;
兼容="ti、栅极时钟";
时钟=<&l4ls_gclk>;
TI、bit-shift =<1>;
reg =<0x0664>;
};
eqep2_TBCLK:eqep2_TBCLK@0dc{
#clock-cells =<0>;
兼容="ti、栅极时钟";
时钟=<&l4ls_gclk>;
TI、bit-shift =<2>;
reg =<0x0664>;
};
};