请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 你好。
我们遇到了以下问题。
我们通过 MessageQ 从 IPU1发送消息到 DSP2 (两者都运行 TI RTOS)。
然后、我们在 MPU (A15内核)上启动 Linux。
arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod.c 驱动程序在 setup()过程中初始化"mailbox7"等。
在该 IPU1在 MessageQ_PUT ()过程中挂起之后。
我们看到邮箱7和从 IPU1到 DSP2的链接之间没有明显的关系。
问题可能出在哪?
我们禁用了邮箱7设置、现在它解决了我们的问题。
但我们不能跟踪这一决定的所有可能后果。
它会影响什么?
此致、
帕维尔