您好!
使用 EMIF 时、我已经看到了一些关于可用 GPIO 的讨论。 但是、我想确认一下与此相关的内容。
在第58页的数据表中、表3.3显示了 EBSR 寄存器中的 A20_MODE 至 A15_MODE 位可以单独选择是否可以将每个 EMIF 引脚 A20-A15分配给 EMIF 或 GPIO26-GPIO21以用作独立的 GPIO。 出于某种原因、我最初认为这是不可能的、如果选择了 EMIF、则所有 A0 - A20引脚都只能用于 EMIF、但我可能错了。
是否有人可以明确确认 x6 A20-A15 [GPIO26-GPIO21]引脚可以单独选择为 GPIO 线、即使使用 EMIF? 我的 EMIF 只需要一个12位地址总线、因此我想在可能的情况下将其余可用地址引脚用作 GPIO。
期待您的回复。
此致、
毫米