您好!
我们计划在 DaVinci DM368上构建我们的应用。
我们的硬件是 Leopard Board 368。我们已经编译了 DVSDK 并构建了从 SD 卡移植的映像。
但是、我们可以将 Linux 操作系统(操作 系统)移植 到达芬奇 DM368板、就像使用 Beagle Bone 板(创建 操作系统映像并使用 SDCard 将其移植到 BBB)一样。
如果我们能做到这一点的话?
因为我们不熟悉这个领域……我们需要澄清一些疑虑…
谢谢、此致、
Sanath Rai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们计划在 DaVinci DM368上构建我们的应用。
我们的硬件是 Leopard Board 368。我们已经编译了 DVSDK 并构建了从 SD 卡移植的映像。
但是、我们可以将 Linux 操作系统(操作 系统)移植 到达芬奇 DM368板、就像使用 Beagle Bone 板(创建 操作系统映像并使用 SDCard 将其移植到 BBB)一样。
如果我们能做到这一点的话?
因为我们不熟悉这个领域……我们需要澄清一些疑虑…
谢谢、此致、
Sanath Rai
您好!
DVSDK 的内核使用 Linux 操作系统。 有关更多详细信息、请查看 PSP 软件包。 但是、我需要了解您的用例以更好地帮助您
是的、您可以将任何版本的 Linux 移植到 DM368板上。 但请注意、
谢谢
您好 Sanath、
感谢您提供参考链接。 我将在内部检查人脸识别功能(因为我不知道)并尽快回复您。
同时、我们[TI]可以为您提供 IPNC 5.1的下载链接。 由于许可限制、它无法在公共论坛中发布。
请发送电子邮件至 akshat.a@pathpartnertech.com / ravikiran.hv@pathpartnertech.com,进一步讨论此问题吗?
谢谢
Ravikiran、您好!
感谢您的回复。
这是一个链接、提供了 IPNC RDK 和 DVSDK 之间的差异。
processors.wiki.ti.com/.../IP_Camera
当然,我会在与经理讨论后将电子邮件发送至您提供的电子邮件 ID,并请检查人脸识别功能。
此致、
Sanath Rai
Ravikiran、您好!
我们开始处理 IPNC RDK 5.1.0。
我们的目标板是 Leopard 368。
我们的主机是 Linux Ubuntu 10.04 LTS。
我们已根据《IPNC RDK 指南》配置了 IPNC RDK 软件。
但我们会遇到一些编译错误,说 /leaving directory 。
原因可能是什么。我们已经按照指南中给出的步骤进行了操作。
此致、
Sanath Rai
Ravikiran、您好!
我们在编译 IPNC RDK 5.1.0后创建了 Linux 内核映像(uimage)和文件系统映像(UBIFS)。
我们将使用 SDcard 将 Linux 内核映像(uimage)和文件系统映像(UBIFS)刷写到 Leopard 板368 NAND。
但是
如何将 UBL 和 u-boot 刷写到 Leopard 板368 NAND 闪存?
此致、
Sanath Rai
Ravikiran、您好!
通过使用 uflash 实用程序、我们能够执行以下步骤、但此后、当我们在豹式电路板和 PC 之间连接 RS232时、无法从 SD 卡(控制台上无消息)引导。 和引导模式设置。
#./uflash -d /dev/sdb -u -b. -vv
UBL 规格20991
U-boot 大小为252087
第一个分区从1216 (622592)开始
所需的分块660、可用分块1215
UBL 魔法号码 :a1aced00
UBL 入口点 电话:00000100
UBL 数据块数 :00000028
UBL 起始块 :00000075
UBL 加载地址 :00000000
写入 UBL 签名
写入 UBL
U-Boot 魔法号码 :a1aced66
U-Boot 入口点 :880000
U-Boot 块数:000001ec
U-Boot 启动块 :000000a7
载入 U-Boot 地址 :880000
写入 U-Boot 签名
写入 U-Boot
完成...
此致、
Sanath Rai