你(们)好
我正在尝试启动和运行自定义板、但无法从 SD 卡启动。 我的定制板基于 BBB 板、只需稍作修改。 引导配置与 BBB 相同。
我已遵循 AM335x 启动提示、所有电压和电流(启用后也是 CLKOUT1)以及 PORZ 均正常。
为电路板加电时、我可以测量 SD卡 的 CLK 引脚上的数据、如果插入了有效的 SDCard、则 Data0上也有数据、但很快就会消失、没有发生其他情况。 Uart0不可用于测量、因此我无法检查是否有"C"输出。 SD 卡已在 BBB 上进行测试、因此我知道它可以正常工作。