This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:C5505 eZdsp DMA 对 EMIF 的访问

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635150/compiler-c5505-ezdsp-dma-access-to-emif

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我想知道、在使用 DMA 接口从 aic3204编解码器接收缓冲器后、是否可以将缓冲器写入 EMIF。

DMA 接收编解码器数据、而 DMA_ISR 将其复制到 EMIF。

我需要大约25K 的空间来实现我的算法。

提前感谢

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    我已将您的疑问转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paolo、
    我认为 C5505不支持此功能。 请参阅此主题 e2e.ti.com/.../149256

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Lali!
    此致、
    Paolo