This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:Starterware nandlib 问题

Guru**** 2588945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634332/am3352-starterware-nandlib-question

器件型号:AM3352

大家好、TI 团队。

  我正在使用 am3352、当我读取带有软件代码的 nand 闪存时 、返回"NAND_STATUS_READ_ECC_UNRECORE_ERROR"。

 我发现 nand_GPMC.c 中的函数"GPMCBCHECCCheckAndCorrect"根本不使用"eccRead"。

// 函数声明

静态 NandStatus_t GPMCBCHECCCheckAndCorrect (NandInfo_t * nandInfo、unsigned char * eccRead、unsigned char * data);

ELM 如何在不使用 eccdata 的情况下检查和更正数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user1742549、

    您使用的是哪个版本的软件/SDK?
    是 AM335x 处理器 SDK RTOS 吗?
    了解有关您的环境的更多详细信息是很好的。

    Lali