This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am5716:.NET 内核和 ASP.NET 内核支持

Guru**** 2588945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635656/linux-am5716-net-core-and-asp-net-core-support

器件型号:AM5716

工具/软件:Linux

我看到 Raspberry Pi 3现在支持.NET Core 和 ASP.NET Core。  TI 是否已经移植或计划将.NET Core 和 ASP.NET Core 移植到 AM571x 处理器 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 SDK 下载页面上的软件清单中找到 SDK 中包含的软件列表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在清单中没有看到.Net core 或 ASP.NET 内核(我认为您也没有看到)。
    因此、我的问题的第二部分仍然适用-是否有三个计划将.net 内核和 ASP.NET 内核包含在 SDK 的未来版本中、或者 TI 是否已尝试将其包含在 BeagleBone X15中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    William、

    我将检查我们将.net 内核和 ASP.NET 集成到 TI SDK 中的计划、但这是我收到的第一个请求、因此我对任何近期计划都持怀疑态度。 由于 SDK 是使用 Yocto 构建的、因此通过将其添加到 SDK 构建中、可能会有相对简单的支持。

    但是、BeagleBoard X15也受社区 Debian 发行版的支持。 这可能是一种更简单的尝试方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    我已确认、我们目前没有计划将这些集成到 SDK 中。 我已记录您的请求、我们会不断评估我们的产品、并可能在将来添加。