器件型号:TDA3
您好!
我尝试使用 network_rx.exe 工具通过 网络发送 Bayer 视频(1280x720)、并处理帧、而不是使用传感器流。
该流水线看起来像、
NullSource (IPU1_1) -> MyAlgo (DSP1)-> IssM2mIsp -> IssM2mSimcop -> Display_Video
GrpxSrc -> Display_GRPX
我已相应地修改了用例文件。
当用例被绑定并且 Bayer 文件通过网络发送时、我将收到"error:Server Connect Failed"消息。
是否需要为此用例设置更多参数?
此致、
Navinprasha.rr
NullSource 参数是
pPrm->outQueInfo.numCh = 1; pPrm->timerPeriodMilliSecs=100; 对于(Chid = 0;Chid < pPrm->outQueInfo.numCh;Chid++) { pPrm->channelParams[Chid].numBuffers = 2; pChInfo =&pPrm->outQueInfo.chInfo[chId]; pChInfo->flags = System_Link_Ch_Info_Set_Flag_Data_Format (pChInfo->flags、 System_DF_Bayer_GRBG); pChInfo->flags = System_Link_Ch_Info_Set_Flag_Buf_Type (pChInfo->flags、 System_buffer_type_video_frame); pChInfo->width = capting_sensor_width; pChInfo->height = capting_sensor_height; pChInfo->startx = 0; pChInfo->startY = 0; pChInfo->pitch[0]= SystemUtils_align (pChInfo->width、32); pChInfo->pitch[1]= SystemUtils_align (pChInfo->width、32); } pPrm->networkServerPort = network_RX_Server_port; pPrm->dataRxMode = NULSRC_LINK_DATA_RX_MODE_NETWORK;