This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:upp 和引导引脚多路复用

Guru**** 2588505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635647/tms320c6748-upp-and-boot-pin-multiplexing

器件型号:TMS320C6748

您好!

我想在全双工模式下使用 uPP、发送和接收的所有16条线路都是如此。 uPP XDATA[7..0]的引脚与 BOOT[7..0]引脚复用。 在这种情况下如何使用引导引脚? upp 是高速接口、用于引导逻辑的外部电阻器对于速度线路是坏的。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁可以回答我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、此问题的响应延迟。 n`t 当前支持的此器件评估平台没有 uPP 接口、因此我必须仔细研究存档以提供有关此主题的指导。

    引导模式引脚仅用于在上电复位时锁存引导模式的值、因此该引脚在引导时默认为引导模式引脚运行。 引导后、您可以在引脚上设置引脚多路复用器、并在需要时将其用于 upp 操作。

    我相信 LogicPD EVM 上通过扩展连接器提供了 uPP 接口、可实现16线操作。 您可以查看硬件设计文件。 由于硬件设计文件仅供该评估平台的现有注册用户使用、因此我在此提供了文档的链接:
    www.deyisupport.com/.../2211.aspx

    我相信需要使用 VPIF DOUT 引脚的 LCD 用户也会遇到同样的问题、因此我相信这些引脚在外设操作后可用于引导。

    在该器件上使用 uPP 接口的其他参考设计是通过 Critical Link 提供的 MityDSP 平台。 您还可以参考他们平台的硬件设计。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我知道、引导后可以使用该引脚的功能。 但 uPP 端口的速度接近75MHz。 我认为、如果我将在布局上的该速度线路上使用上拉和下拉电阻器、则该线路无法正常工作。 测试 uPP 线路是否与引导引脚结合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处提供了此器件在 EVM 平台上使用旧版驱动程序的 upp 测试数据:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本文档不提供测试所用的引脚信息。 在文件令状中、使用 uPP 通道1。 如果使用不带引导模式的引脚(UPP_D 引脚)、我相信 uPP 具有该速度。 但在文档中未描述哪些引脚组 UPP_D 或 UPP_XD (与引导模式引脚复用)用于测试...