This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:MMC1时序特性说明

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633651/am3352-mmc1-timing-characteristics-clarification

器件型号:AM3352

您好!

客户看到数据表和板载测量之间的输出时序差异。

他愿意理解并澄清其原因。

-输入建立时间(CMD):规格最小值/最大 值:6.8/17.8ns -测量值4.6ns

-输入保持时间(CMD):规格最小值/最大值:3/14ns -测量值16ns

-输入建立时间(Data0):规格最小值/最大值:6.8/17.8ns -测量值3.6ns

-输入保持时间(Data0):规格最小值/最大值3/14ns -测量值17ns

- MMC_DAT0在 MMC_CLK 上升时钟边沿之前的建立时间:最大13.7ns -测量14.9

(笑声)

设置是 AM3352连接到 eMMC、并从 AM3352/Linux 启动读取和写入

谢谢

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请指定 AM335x 数据表修订版 J 中的哪些表和参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、这些测量的目的是什么? 我确信、它们不是在条件下制造的、与用于器件表征的条件相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否解决了? 如果是、请关闭线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser,您好,我正在等待客户反馈-感谢您保持开放

    Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    与客户讨论后、唯一让他烦恼的时间是他们测量延迟时间 MMC_CLK 上升和 MMC_DATx 转换的差异

    表7-90图7-95:高速 模式下、MMC_CLK 上升和 MMC_DATx 转换的延迟时间指定为最大14ns @ OPP100  

    客户的测量值为17.8ns、高于规格  

    客户要求澄清、最终测量 和更新数据表(如果需要)。

    谢谢

    此致

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要将其转发给工厂团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MMC/SD/SDIO 输出信号可在时钟的下降沿或上升沿驱动、具体取决于 SD_HCTL 寄存器中的 HSPA 位。

     

    当 HSPA 位清零(0)时、数据在时钟的下降沿驱动。

    当 HSPA 位置位(1)时、数据在时钟的上升沿驱动。

     

    在测量延迟时、HSPA 的值是多少?

     

    此致、
    Paul