This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635853/tms320c6748

主题中讨论的其他器件:TMS320C6748

尊敬的:

  我正在尝试从 wiki 上访问新 TMS320C6748的 EVM 快速入门指南、但链接似乎已断开。 有人能向我指出这篇文章吗?

此致

拉巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rabah、

    快速入门指南实际上位于 wiki 中。 请参阅以下链接:
    processors.wiki.ti.com/.../C6748_Development_Kit_(LCDK)

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否已解决? 根据您的帖子、我认为是这样的、因此我将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请打开新主题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我正在安装 CCS 文件、希望它能帮助我了解如何将多个硬件连接到套件并处理我的项目。

    此致

    拉巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rabah、

    如果将来有任何问题、请打开一个包含确切技术说明的新主题。 我要关闭这个。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rabah、

    只需指出:我们在 C6748上提供支持的最新软件现已推出。 请避免使用 MCSDK、但使用 Processor SDK。
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此致、
    David