This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J6EVM5777:支持/建议的后视摄像头是什么?

Guru**** 2588945 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635129/j6evm5777-what-is-supported-suggested-rear-view-camera

器件型号:J6EVM5777
主题中讨论的其他器件:DRA742TVP5158

您好、TI、

我们使用的是 DRA742型号、其 Android 8.0已启动、并按照6AA.1.0工程删除指令运行。 我们希望将后视摄像头集成到目标器件中。

  J6EVM5777G-03-00-00的建议/支持后视摄像头是什么。

谢谢、

Madhu。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    我已将您的问题转发给 Android 多媒体专家以征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、


    请提供您计划集成的后视摄像头解决方案的详细信息。

    这是 TI 强大的后视解决方案吗?
    还是基于 Android 摄像机 HAL 的常规解决方案?

    或者、哪种摄像头传感器与 J6EVM5777G-03-00-00兼容是一个硬件问题??

    谢谢、此致、
    Sunita。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunita、您好!

     我是 TI 平台的新手,我们计划将后视摄像头与目标设备中的摄像头应用集成在一起。  

      这是 TI 强大的后视解决方案。

    建议集成到 J6EVM5777X 的摄像头器件是什么。

    谢谢、

    Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    如果您正在寻找将摄像头模块集成到 Android 的摄像头应用中、我们默认支持 TVP5158传感器。
    如果您想连接 OV106xx 传感器、您将需要一个补丁来使摄像头应用能够与6AA.1.0 eng 版本配合使用。

    David 将很快提供这些详细信息。

    谢谢、此致、
    Sunita。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    要在6AA.1.0工程版本上启用摄像头、请获取以下补丁集:

    平台/硬件/ ti/dra7xx:

    http://review.omapzoom.org/#/c/38632/

    http://review.omapzoom.org/#/c/38633/

    http://review.omapzoom.org/#/c/38634/

    http://review.omapzoom.org/#/c/38635/

    设备/ti/jacinto6evm:

    http://review.omapzoom.org/#/c/38630/

    如 Sunita 所述、我们默认在 Android 上支持 TVP5158传感器。 如果您想使用另一个传感器、如 OV1063x 传感器、则可以参考 此处的补丁 、以查看更改传感器时的冲突。 我建议您不要直接使用该补丁、而是像我们在 该补丁中所做的那样编辑 V4lCameraAdapter/V4LCapabilities.cpp 中的默认值。  

    谢谢、

    David