This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:AM64寄存器、用于读取外部时钟值。

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181999/am6422-am64-reg-to-read-the-external-clock-value

器件型号:AM6422

您好,香榭丽舍

客户需要知道如何读取 PLL 时钟?

客户需要通过访问寄存器来读取时钟值、您是否可以指导我们如何操作?

他们希望使用 reg 读取外部时钟值。

谢谢。

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白"读取外部时钟值"是什么意思。  请 重新阐述您的问题并提供 更多详细信息。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、佩维斯:   

      我将关闭此 TT 并转至内部 E2E。

     谢谢。

    BR RIO