This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:tda4上的显示屏

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182818/tda4vm-the-display-on-tda4

器件型号:TDA4VM

大家好、

我有一个分辨率为1440*900的显示屏,但是当我将此显示屏连接到 tda4上的显示屏1通过 DP 时,显示屏显示“不支持输入”。

然后,我 用  分辨率为1920*1080的另一台显示器替换了显示器。 通过这种方式、 tda4的输出可以正常显示。

我想 知道如何修改代码以便 tda4的显示1可以正常传输到我的显示器(1440*900)吗?

实际上、我的配置非常简单、即直接使用 tiovx 提供的接口、具体如下:

  memset (disp_param、 0、 sizeof (tivx_display_params_t));
  disp_param.opMode   = TIVX_kernel_display_zero_buffer_copy_mode;
  disp_param.pipeId   =  0
  disp_param.outWidth  = 1440;
  disp_param.outHeight = 900;
  disp_param.posX    = 0;
  disp_param.posy    = 0;

实际上、我 有点困惑。
从上面的 tiovx 提供的接口来看、tiovx 不提供显示适配。 默认目标似乎是1920*1080。
我真的 不知道如何修改此配置。 请给我一些建议吗?
此致、
凯瑟琳