This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何将 cmd 发送到复制节点?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182821/tda4vm-how-can-i-send-cmd-to-the-replicated-node

器件型号:TDA4VM

您好、TI

 BG:TDA4_SDK_08_01

 我使用 CMD 来控制内核、以跳过处理。 但我发现只有 FIRST_NODE 收到此 cmd,其他复制节点似乎没有收到 cmd。

 我漂移了如何向所有复制节点发送 cmd? 如果无法控制复制的节点、如何使节点及其复制节点在 rurnig 时间内停止一段时间?

此致、

Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:

    您是否 正在使用 TIvxNodeSendCommand API 发送控制命令? 那么、您能否将第二个参数作为 TIVX_CONTINL_CMD_SEND_TO_All_Replicated 节点传递到此 API?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    哇、谢谢。 我忘记了这个 CMD……我很愚蠢

    [引用 userid="80721" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182821/tda4vm-how-can-i-send-cmd-to-the-replicated-node/4455228 #4455228">然后,是否可以将第二个参数作为 TIVX_CONTINL_CMD_SEND_TO_All_Repliced_nodes 传递到此 API?  [/报价]

    此致、

    Damon