This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:SK AM62X EVM 作为通信网关/ HMI - C2000系列的接口

Guru**** 2557260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182772/sk-am62-sk-am62x-evm-as-a-communications-gateway-hmi---interface-to-c2000-family

器件型号:SK-AM62

你好  

我 想将 SK AM62X EVM 用作通信网关( HMI ),并将其连接到 C2000系列 -如 F28379 或 F28388D -在哪里可以找到该手册? 或者,您能给我介绍一下如何将两个微处理器集成在一起并在两者之间建立通信链路吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ahmed Habib

    感谢您的查询。

    请帮助我了解您要查找的手册。

    下面提供了 EVM 信息

     https://www.ti.com/tool/SK-AM62 

    请首先编写一个方框图、展示您需要在 C2000和 AM62X 之间使用的接口。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你  
    这里是  AM62X 的顶视图- 它似乎没有  通常用于连接 C2000 uC 的通信外设-->即 CAN /CAN FD、FSI 等  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ahmed Habib

    有关 可用接口、请参阅数据表。

    表5-1. 器件比较

    连接器上可能有一些接口。 请查看 EVM 原理图。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ahmed Habib

    请注意、数据表可能是 了解器件功能的良好参考。

    EVM 提供了通过附加电路板或直接连接这些接口的选项。

    此致、

    Sreenivasa