This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:如何启用 VOUT0_PCLK

Guru**** 2546430 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1179863/am625-how-to-enable-vout0_pclk

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:TFP410

您好!

我们正在尝试从定制的 AM62x 处理器驱动 TFP410串行器芯片。  我们将运行以下 modetest 命令:

root@am62xx-EVM:~# modetest -M tids -s 39:1920x1080@RG24

在连接器39、CRTC 37上设置1920x1080-60.00Hz@RG24模式

当我们查看器件的 VOUT0_HSYNC 和 VOUT0_VSYNC 信号时、我们会看到有效的时序脉冲、因此似乎器件以正确的模式运行、 当我们转储时钟树(cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary)时、相关时钟似乎被配置为以一个频率(148.5 MHz)运行

(笑声)

CLK:186:2 1 0 148529411 0 50000

(笑声)

但是、我们在电路板的 VOUT0_PCLK 引脚上看不到任何内容。  我们已经检查了短路等  CLK 引脚似乎以某种方式门控或禁用。  您能帮助解决问题吗?

我们的 devicetree 看起来与 TI 提供的 SDK 非常相似、我们将相同的引脚多路复用器用于并行输出、并已确认编译的 DTB 在参考设计和我们的设计之间是一致的。  如果 DTB/DTS 文件有用、我可以提供它。

谢谢。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经解决了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的备注。

    您是否想在分辨率上添加几行。

    这有助于扩大 E2E 社区。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟存在、但查看时钟的工程师使用的示波器速度不够快、无法识别信号。  事实上、如果您使用的示波器额定目标频率、您可以看到时钟正好正常。  最终、我们的根本原因是我们原型上的 TFP410焊接不好。  当我们对器件进行回流焊时、我们能够看到所需的视频输出。  我将取消此帖子、但没有这样做的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的注意、感谢您的投入。

    此致、

    Sreenivasa