This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:MSL 峰值温度

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1177445/am6412-msl-peak-temp

器件型号:AM6412

您好、先生、

您能否在 数据表中更新 MSL 峰值温度?

BR、

泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taylor

    感谢您的反馈。

    让我检查没有这些值的原因、并请求团队进行更新。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、  

    调查结果摘要

    保罗·阿维斯  

    在我发布内容后、TI 订单系统会自动将 OPN 列表中包含的信息附加到数据表中

    Michael Firth

    看起来有些 OPN (已发布的 OPN)会填充 MSL 温度,但其他 OPN 则列为“Call TI”(呼叫 TI)。   MSL 峰值温度是否仅在 OPN RTM 与数据表发布时填充?

    Mindy、Mitchell  

    我猜这仍然有效…这还取决于您的 POA 是出于某种原因由技术文档手动生成还是具有标准自动化。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    谢谢、OPNS 芯片将提供 MSL 温度信息。

    BR、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、  

    感谢您的注意、这是正确的。

    此致。

    Sreenivasa