This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:Linux 中的 TDA4VM ECAP APWM 模式设置

Guru**** 2538050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182645/tda4vm-tda4vm-ecap-apwm-mode-setting-in-linux

器件型号:TDA4VM

Hellow,

尝试将 eCAP0驱动程序用作 APWM,、那么、如何在 Linux (__LW_AT__SDK 0801中将其配置为 APWM 模式)?  

谢谢,

Ruijie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruijie、

    下面是常见问题解答的链接、可帮助您取得进一步进展。  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/982074/faq-tda4vm-dra829v-j721e-how-to-enable-ehrpwm-on-j7-evm-using-linux

    此致
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik,

    我看到上面的链接是关于修改 ehrpwm 的 dts、但我想将 ECAP 设置为 PWM 模式,

    我在 ti Linux dts ,中对 ECAP 进行了 grep 操作,可以在 k3-am64-main.dtsi,中找到 ECAP 设置,但在 j721e 中找不到该设置

     我如何设置 ECAP、谢谢。

    k3-am64-main.dtsi:1355:ecap0:PWM@23100000{
    k3-am64-main.dtsi:1356:compatible ="ti、am64-ECAP"、"ti、am3352-ECAP";
    k3-am64-main.dtsi:1364:eCAP1:PWM@23110000{
    k3-am64-main.dtsi:1365:兼容="ti、am64-ECAP"、"ti、am3352-ECAP";
    k3-am64-main.dtsi:1373:ecap2:PWM@23120000{
    k3-am64-main.dtsi:1374:兼容="ti、am64-ECAP"、"ti、am3352-ECAP";

    谢谢,

    鲁伊吉·孙